This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549B22:关于开关频率

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS549B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720193/tps549b22-about-switching-frequency

器件型号:TPS549B22

大家好、团队、

 我的客户在其原型板上评估了 TPS549B22的开关频率。
 评估结果大约比数据表中列出的值低70kHz 至130kHz。
  *请参见随附的文件。

e2e.ti.com/.../Measurement-result.xlsx

 请告诉我原因。

 如果您需要任何其他信息、请告诉我。

此致、
Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tokumoto-San、您好!
    您能告诉我有关频率测量技术的更多详细信息吗? 您的客户是在示波器上测量频率还是通过平均值测量频率? 如果它们在示波器上、您可以共享波形吗?
    套件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kit-San、

    非常感谢您的快速回复。
    我与您分享了波形。
    *请参见随附的文件。

    e2e.ti.com/.../Measurement-result2.xlsx
    谢谢、此致、
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuyosi-San、您好、

    TPS549B22 开关频率随 VIN、VOUT 和 IOUT 的变化而变化。 这就是我们恒定导通时间控制器的性质。  在数据表中、我们仅指定 VIN=12V 和 VOUT=1V 时的频率范围。 因此、当 VOUT=4.16V 时、您将看到该频率变化。  这只是我们的基本 Ton 发生器的功能。

    谢谢你。

    Amnat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amnat-San、您好!

    非常感谢您的快速回复。
    我理解您的解释。
    我认为输出电压(4.2V)的影响很小、
    因为 TPS549B22具有自适应导通时间控制功能。

    让我再问一个问题。
    在以下情况下、我想进行估算
    开关频率值大约低100kHz
    比数据表值低。

    输入电压:12V
    输出电压:4.2V
    1) MFR_SPECIFIC_03[7:0]=0xB2
    -数据表值
    最小值:490kHz 典型值:550kHz 最大值:615kHz
    评估结果
    452kHz
    -估算值
    最小值:390kHz 典型值:450kHz 最大值:515kHz

    2) MFR_SPECIFIC_03[7:0]=0xB3
    -数据表值
    最小值:585kHz 典型值:650kHz 最大值:740kHz
    评估结果
    546kHz
    -估算值
    最小值:485kHz 典型值:550kHz 最大值:640kHz

    我的想法是否合理?

    谢谢、此致、
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tsuyosi-San、

    是的、您的想法是合理的。 回顾在650kHz 设置下为12Vin 和5Vout 捕获的一些数据、我看到测量频率为~575kHz。 尽管这不是4.2VOUT、但测量值仍处于大约100kHz 的较低容差范围内。
    谢谢你。
    Amnat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amnat-San、您好!

    感谢您的及时回复和其他信息。
    今天、我将把讨论结果告诉我的客户。

    谢谢、此致、
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气!