This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:如果采用菊花链拓扑、MCU 侧是否需要 UART 来与 BQ76PL455A-Q1进行通信?

Guru**** 2592520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679981/bq76pl455a-q1-is-there-any-additional-requirement-of-uart-on-mcu-side-to-communicate-with-bq76pl455a-q1-if-in-daisy-chain-topology

器件型号:BQ76PL455A-Q1

如果我 在 菊花链拓扑中使用多个 BQ76PL455A-Q1、 MCU 侧是否需要 UART 来与主 BQ76PL455A-Q1通信?

我是否可以使用任何其他品牌的 MCU (例如 ST 微处理器的 STM32或 SPC5)与其进行通信?

提前感谢您提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jinjia、

    只要有一个 UART 外设和2个 GPIO、您就可以使用任意 MCU。

    就额外的 UART 而言、只要您的代码正确寻址菊花链、就应该可以了。 我会知道延迟和进入 UART 缓冲区的数据量、但没有额外的硬件要求。