This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40057:VDD UVLO、固定

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679433/tps40057-vdd-uvlo-fixed

器件型号:TPS40057

您好!

您能否 详细解释 VDD UVLO、固定电压?

另外、"VDD UVLO"、"固定"和 VUVLO 有何区别

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kuramochi、

    VUVLO 是指使用 KFF 电阻器进行 UVLO 编程。 有关可变 UVLO 编程的详细信息、请参阅 DS 中的第7.3.3节和第8.2.2.8节。

    固定 UVLO 是指 VDD 稳压器中的 UVLO 电路。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David San、

    感谢您的回答。

    我们能否检查每个引脚上的 VDD 是否正常工作?
    如果是、请告诉我如何操作。

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、

    一个想法是、您可以通过将变量 UVLO 阈值设置为高于固定阈值来检查变量阈值。  然后将可变阈值设置 为低于固定阈值、以检查固定阈值。

    希望这对您有所帮助?

    David。