This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:是否可以将以下 MOSFET 用于100

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679829/lm3478-can-i-use-the-following-mosfet-for-100

器件型号:LM3478

您好!

我目前在反激式运行中使用的是 LM3478-IC。 在这种情况下、我将使用 MOSFET、该 MOSFET 的栅极总电荷为25nC、开关频率为100kHz。  您能不能建议 我们使用 LM3478 IC 直接驱动 MOSFET、还是我们需要放置一个栅极驱动器。

非常感谢您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gowrisankar、

    根据栅极电荷和开关频率、LM3478应该能够驱动 MOSFET。

    -Garrett