This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:状态转换图

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721414/ucc28063-state-transition-diagram

器件型号:UCC28063

大家好、团队成员  

如果您有状态转换图、请告诉我吗?
如果您没有、您会确认这种情况是否正确?
运行处于稳定状态
GDB 的时序关闭、然后 GDA 将同时关闭。
(我认为这种情况受过流影响。)
经过几个100ns 后、GDA/GDB 将同时重新打开。
GDA/GDB 在同一阶段重新启动。
此致
Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayashi-San、

    抱歉、没有适用于此器件的状态转换图。

    我希望我能正确地解释您的问题。
    如果 GDA 和 GDB 同时关闭(例如、由于过流保护)、则如果每个 ZCD 信号遵循正确的序列(ZCDx 电压从1.7V 下降到1.0V 以下)、它们可以恢复开关。

    如果 ZCDx 信号因任何原因丢失、开关将无法自动恢复。 如果在210us 的时间间隔内没有检测到 ZCDX 活动、内部脉冲会触发 GDA 和 GDB 两个输出以重新启动。 这种重新启动会导致 GDA 和 GDB 同时打开、内部锁相环将开始改变输出的时序、从而在几个开关周期后实现180度相移。

    因此、是的、GDA/GDB 会在同一阶段重新启动。 但它们会迅速变为异相。
    重启时间间隔为~210us、而不是几个100ns。
    我希望这能回答你的问题。

    此致、
    Ulrich