This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:消隐时间

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721396/ucc28063-blanking-time

器件型号:UCC28063

大家好、

我的客户希望了解 ZCDA/ZCDB/CS 的可变消隐时间范围。
请告诉我应该考虑多长时间?
此致
Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayashi-San、

    这三个参数的消隐时间未针对最小或最大限制进行测试。
    但是、根据内部设计、我们的工程团队认为、这些消隐时间可被视为保持在标称值的+/-20%以内。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hayashi、您好!

    我查看了数据表、这是一个好问题。 您可以使用 ZCD 作为 ZCD 消隐时间估算 ZCD 消隐时间的精确度的参考。

    ZCD 消隐时间为50ns +/-50ns。 由于电路延迟的变化、估算的消隐时间约为50ns 至150ns。

    此致、

    Mike