This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:延迟时间。

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680077/bq25895-delay-time

器件型号:BQ25895

您好~

使用测试仪进行的实际测量结果显示、连接/断开交流 ADP 时的电压差为0.2伏。

这可能是由于电池正在充电、实际电压差出现。 对吗?

由于上述问题、我们应该在不将电池 ADC 值直接传递到 Android 的情况下传递 Capacity 值。

我们使用了变通办法来计算容量值、该值与 ADP 连接/发布时的容量值不同。 是这样吗?


 
ADC 值更改和 ADC 值更改之间存在大约2秒的差异。

此延迟时间是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您是指 ADC 响应时间吗?  d/s 规格 tCONV 的典型值为8ms、但最多为1s。  如果启用了连续转换、则充电器  会每1秒自动重新启动一次转换、因此总响应时间最多可为2秒。