This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:电流消耗检测

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680042/bq25101-current-consumption-detection

器件型号:BQ25101

大家好、

我有一个采用 BQ25101电池充电 IC 的产品设计。 我的问题是:

BQ20101如何在输出功耗变化时检测电流消耗?   

当输出电流消耗发生变化时,它是否会关闭充电功能?

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq25101具有针对模式间转换的去毛刺脉冲时间、以减少电流变化引起的问题。 电流变化通常是由与电池并联的系统负载引起的。
    一个示例是29ms 的"去毛刺脉冲时间、检测到终止"。 在设置充电完成之前、输出电流必须保持在低于终止电平29ms。 如果系统在小于29mS 的速率下生成大于终止电流的负载脉冲、则可能会出现这种问题。