This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63001的输出问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720560/the-output-problem-of-tps63001

主题中讨论的其他器件:TPS63001

我们希望使用 TPS63001进行测试。 我们希望控制它是否由 EN 引脚供电。 现在、让我们来谈谈测试。 请解释原因。

当处理器的引脚将100欧姆或2.2k 电阻器传递到 PEN3时、TPS63001可以正常输出3.3V 电压、但大约2分钟后、芯片将变热、在电源芯片之后没有连接电路。 当引脚连接到10k 电阻器时、输出为4.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LIufeng28、

    要控制输出、请分别使用 EN 引脚和 VINA 和 PS/SYNC。

    此外、如果要启用省电模式、请将 PS/SYNC 连接到 GND。

    此外、请查看数据表中的建议布局、并遵循指南。 您的接地线过薄、我看不到输入滤波电容器放置在靠近 TPS63001的位置。 您还能告诉我 L2的器件型号吗?

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    发现问题的原因,因为在焊接时,吹枪的温度超过400度。
    L2是2.2uH 电感。

    但有一个问题、始终当 SLEEP_PEN3为3.3V 时、tps63001的输出将为3.3、但有时(非常少、20次可能一次)。 tps63001的输出将为4.5V、我不知道这种现象的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种现象是电源打开时、当 CONTROL 引脚 SLEEP_PEEN3为3.3V 时、有时 tps63001的输出将为4.5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的电路板上有两个 tps63001芯片、为了节省空间、两个 tps63001芯片共享一个输入滤波电容器。 两个 tps63001芯片附近的输入滤波电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LIufeng28、

    您是否按照上一篇文章中的说明连接了 TPS63001? 如果它仍然与您的第一个帖子中的相同、则它未正确连接。 VINA 是用于内部控制的电源引脚、应通过100 Ω 电阻器连接到 VIN 引脚。

    您能告诉我 L2的确切制造商器件型号、您的设计中需要的输出电流是多少?

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、我们的设计已经完成、在早期阶段、没有人在您的电源管理论坛中对我作出回应。

    因此、下次我将根据您之前的帖子执行该操作。L2是2.2uH 电感、所需的输出电流为900mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LIufeng28、

    我很遗憾听到在早期设计阶段没有人对你作出回应,这不应该正常发生。

    建议在电路中将电容器尽可能靠近每个开关稳压器的输入和输出、否则可能会遇到过大的振铃、纹波增加或 EMI 问题。 至于电感器、我问的是、它对于所需的电流和电感似乎很小。 请检查额定电流以及直流电阻是否不是很高。 否则、您可以在数据表和 WEBENCH 中看到推荐的电感器。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、如何查找 WEBENCH?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LIufeng28、

    您可以在窗口右侧的 TPS63001产品页面上启动 WEBENCH。 填写设计规格并单击"Open Design"。

    或者、您也可以从头开始、直接转到 WEBENCH:
    webench.ti.com/.../

    此致、
    密耳