This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:关于同步 FET 软关闭

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138HSFBEVM-029

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679912/ucd3138-about-sync-fet-soft-off

器件型号:UCD3138

您好;

我尝试使用前端2斜坡模块在 UCD3138HSFBEVM-029 (全桥硬开关)板上以轻负载模式缓慢关闭同步 FET。

当同步 FET (DPWMB)的占空比降至接近零时、DPWMA 信号上会出现一些噪声、请参阅下图:

通道1 (黄色)为 DPWMA、通道2 (绿色)为 DPWMB

代码如下:
FeCtrl2Regs.RAMPDACEND.bit.RAMP_DAC_Value=0;
FeCtrl2Regs.RAMPCTRL.bit.SYNC_FET_RAMP_START = 7000;
FeCtrl2Regs.DACSTEP.bit.DAC_STEP = 10; 


如何解决? 非常感谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您向输出添加一些负载、噪声是否会消失?

    您的补偿在无负载和同步 FET 关闭时是否稳定?