This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:适配器电流限制是否动态更改?

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679800/bq25703a-adapter-current-limit-changed-on-the-fly

器件型号:BQ25703A

对于 BQ25703A、主机是否可以在充电器处于活动状态时更改 Flyway 上的适配器电流限制参数?

此外、这适用于超级电容器应用。  您是否有用于超级电容器充电的应用电路?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 当充电器激活时、可更改 BQ25703A 适配器电流限制。
    最近、我看到了一个超级电容器应用。 充电电压和电容是多少?

    对于锂离子电池、预充电电流通过10m Ω 感应电阻钳位在384mA。 现在、我建议减小充电感应电阻器值、以便为超级电容器应用提供更高的初始充电电流。 例如:如果将感测电阻更改为2m Ω、则零伏电容器电压下的初始充电电流将为384mAx1.9A。
    BTW、请选择一个大型封装 BATFET、以支持在线性模式下工作的1.9A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此应用为5Vin (来自 USB 或适配器)、可在5.7V 时为两个串联超级电容器充电、有效电容为12.5F。

    我在这里的担心是、我们将在大多数充电周期(高达3.6V?)内以 LDO 模式运行。 它们在通过 USB 供电时具有有限的可用拉电流、并且不希望在 LDO 模式下浪费功率。

    是否仍有更改 LDO 模式电平的方法、以便器件在较低输出电平下开始开关?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 BATFET 完全打开、则在 LDO 模式下不会浪费功率。 为了使 BAFET 尽早完全导通、我们需要降低最小系统电压(VSYS_MIN)设置。
    两个参数与该 VSYS_MIN 设置相关:
    BATFET 是一个 PFET。 最低 VSYS_MIN 设置取决于 BATFET 完全导通电压。
    2.最小系统工作电压:如果 VSYS_MIN 设置过低、则充电器在接收到命令后仍可工作。 但是、在充电器使输出电压上升之前、系统运行可能会停止。