This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:调整两个有源电桥之间的相位角

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720969/ucc28950-adjust-phase-angle-between-two-active-bridge

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

对此可能有影响的人员、

我正在评估 UCC28950芯片以控制双有源电桥、而不是控制 SR PSFB。 计划使用两个单独的芯片来控制初级侧和次级侧上的每个有源全桥。 为了调整这两个芯片之间的相移角、从而控制两个有源电桥之间的相移角、最好采取什么策略?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、杨

    我需要聘请一位经验丰富的应用工程师来响应您的帖子。 由于时区不同、您明天应该会看到响应。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Yang

    您可以将两个 UCC28950器件与一个两相时钟同步、并控制时钟相位之间的角度以调整两个器件之间的相位。

    这会起作用、但我不确定这是您实际需要的。 我建议您从器件网页下载 TINA-TI 瞬态仿真模型、进行双有源电桥所需的修改并查看其工作原理。 为了简化操作、您可以使用由控制器的 OUTx 信号直接打开和关闭的电压控制开关来替代开关 MOSFET。

    此致
    Colin