This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:SLUA560C -整流 MOSFET 损耗计算

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679810/ucc28950-slua560c---rectification-mosfet-loss-calculation

器件型号:UCC28950

您好!

我使用 AppNpte SLUA560c 来设计使用 UCC28950的直流/直流

我的问题与 EQ 有关。 71、用于计算有源整流 MOSFET 中的损耗。 该部分公式用于估算开关损耗


我对这个公式有两个问题:

  • 在图2中、当电流 I_QE 为零时、Q_E 打开。 根据我的理解、这是零电流开关、不应产生开关损耗。  为什么公式中包含 MOSFET 导通上升时间 t_r?
  • 在图2中、当电流 I_QE 的值为 I_MS2时、Q_E 关闭。 为什么用于计算开关损耗的输出电流(P_OUT/V_OUT)不是该电流?

此致、

Torben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Torben

    恐怕您回答正确-应用手册中存在错误。

    QE 和 QF 的 SR 导通无损-在器件中电流为零且电压为零的情况下完成。

    QE 和 QF 的 SR 关断是 ZVS 转换-器件导通时没有电压。

    但是、MOSFET 在关断时会有电流。 然后、该电流会流入体二极管、直至其衰减至零-这是变压器次级电流从一个次级绕组转换到另一个次级绕组的时间间隔。 这将产生 Vf*I (t)损耗-(Vf 是体二极管正向电压)

    SR 开关如下图所示。

    现在、让我们看看下面的 EQ71

    第一项就是 MOSFET 中的 I^2R 损耗

    第二个(黄色)项是错误的-当电流从一个 SR 流出并流入另一个 SR 时、损耗为 I^2R、因为电流在一个 SR 中上升(下面 QF 的红色波形) 而 QE 中的 I^2R 损耗一直持续到 QE 关闭为止,然后损耗变为 VF*I(t),直到电流衰减为零为止。 (下面是 QE 的蓝色线迹)。 当然、QF 和 QE 损耗将在下一个开关周期内互换。

    红色术语存在错误、应忽略-正如您指出的、SR 为 ZVS

    绿色项是栅极充电和放电所需的能量-此项是正确的

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    SR 在零电压下切换、因此不会出现与输出电容放电相关的损耗。 不过、还有其他损耗-在每个开关周期对栅极电容进行充电和放电所需的能量、以及在 MOSFET 漏极被驱动至零伏与所转动的 MOSFET 通道之间的间隔内与体二极管导通相关的损耗 打开。

    如果您需要更多信息、请告诉我

    此致 Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    感谢您的快速而详细的回答!

    如果您要更正应用手册、也可以查看 SLUC222 UCC28950 Excel 设计工具。 我认为它使用的计算方法与应用手册中的计算方法相同。

    此致 Torben
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    是的-谢谢您指出-这些类型的错误习惯在多个文档之间传播。
    此致
    Colin