This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:DCM 中 UCC28251的 SR 函数

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28251, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721247/ucc28251-sr-function-of-ucc28251-in-dcm

器件型号:UCC28251
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

UCC28251中有同步整流功能。 但是、当电感器电流进入不连续模式时。 SR pules 仍然退出。 存在输出的循环电流破坏 SR MOS 的风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jimmy

    SR 可以双向承载电流、因此输出电感器电流不会变得不连续。 SR 不会尝试中断负向电流(从漏极到源极)、因此不应出现尖峰。 我建议您下载并运行 UCC28251的 TINA-TI 参考设计(位于"工具和软件"选项卡上、查看其行为。

    此致
    Colin