This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:UCC24612:开关提前关断

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679062/ucc24612-ucc24612-switch-turn-off-early

器件型号:UCC24612
主题中讨论的其他器件:UCC28780

你(们)好  

我将 ucc28780与 ucc24612一起使用来构建 ACF   

以下是当 ABM 至 AAM 时 SR 提前关闭的问题、但当负载变重时、情况 消失

如果您对此有任何想法、我 将不胜感激  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在设计中使用 TI 产品。

    如果您想解决此关断问题、则与您的电路设计相关、而不是与 UCC24612相关。

    这个区域的原因是钳位电容器上的电压降过低。

    以下是对您的一些建议:

    增加钳位电容器

    Tz 更长、这意味 着 PWMH 下降沿和 PWML 上升沿之间的死区时间更长

    高侧开关的 RDS 更大、这将导致较小的输出电容。

    如果您想解比例栅极驱动、可以更改为 SR FET 的较高 Rdson。 通过这种控制方法、较小的 Rdson 不会提高效率。

    此致

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试通过外部电阻延长 Tz,但这种情况并没有改善。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否帮助我增大锁模电容器以检查结果?

    您可以使用值的双精度型。

    此致

    Kevin