This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:黄金映像集成

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100, BQ34Z100EVM, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721480/bq34z100-g1-golden-image-integration

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100BQ34Z100EVMEV2400BQSTUDIO

您好!

我对 BQ34Z100-G1评估模块有几个问题、更具体地说、在更高的体积上集成校准/黄金映像。

  1. 建议在 BQ34Z100EVM 上或在使用 BQ34Z100本身的产品上确定电池组特性吗?
  2. 在单个产品上使用 EV2400完成校准、学习周期等后、该黄金映像能否准确地用于所有其他产品并使用 STM32进行编程? 换言之、是否需要对每个产品进行校准、还是只需校准一次?
  3. 由于机械限制、我们无法将温度传感器直接应用于最终产品中的电池组(但出于安全考虑、我们会进行其他测量)。 是否可以在鉴定过程中仅使用温度传感器来创建黄金映像并使用该黄金映像和芯片内部温度传感器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    虽然可以使用 bq34z100-G1和 bqStudio 执行用于确定化合物 ID 的日志记录、但也可以使用其他高精度记录器(例如 Arbin、Maccor)。 日志越好、潜在的化学 ID 匹配就越好。 如果化学 ID 与记录不匹配、TI 可能会对电池进行表征。
    2.是,假设同一电池处于相同的状况(例如,新电池)。 是的、可以在化学 ID 匹配过程中使用温度传感器、并在设计中使用内部温度传感器。 化学 ID 匹配用于识别电池的化学成分。 如果放置不会监控电池温度以及外部放置的传感器、则内部传感器可能会增大误差、但在匹配化合物 ID 和生产中的内部传感器时、误差不会与使用外部温度传感器相关。 在生产中使用内部温度传感时、请确保将器件放置在靠近电池的位置、以测量电池的温度、而不是环境温度。

    此致、
    Bryan Kahler