This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3808A-1:电压模式

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25600, UCC38083

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720270/ucc3808a-1-voltage-mode

器件型号:UCC3808A-1
主题中讨论的其他器件:UCC25600UCC38083

您好!

我正在寻找采用" 8引脚解决方案"推挽配置的"电压模式"控制器、用于半桥 SMPS、但"不是 LLC"则与 UCC25600类似。 我没有找到该控制器、只有电流模式。 有这样的控制器吗?  

是否可以在电压模式下配置 UCC3808A 或 UCC38083系列?

谢谢、此致

克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    UCC28230是一款14引脚器 件、与您所需的器件 www.ti.com/.../ucc28230更加匹配。

    或者、您也可以通过将振荡器引脚通过简单的发射极跟随器缓冲器电路置于 CS 引脚来在电压模式下运行 UCC3808A。 UCC28C4x 系列的数据表在第21页的图28 www.ti.com/.../ucc28c43.pdf 上显示了该电路。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Peter!

    感谢您的回答。 我还有3个问题:

    1) 1)在电压模式下使用 ucc3808a、如图28所示、我是否还能保持 CS 引脚上的外部电路电流保护? 我使用感应变压器在 CS 引脚上通过小型低通 RC 滤波器发送信息、读取半桥上两个开关的初级电流。

    2)、对于 ucc38083、是否可以将其置于电压模式? 我想在0.3V PWM 比较器之前将 ISET 电流(斜率补偿)用作 CS 引脚上的固定斜坡、同时保持电流保护。 你怎么看?

    3) 3)这可能是一种疯狂的设计:如果我在实验中使用 UCC25600、 固定频率、但调制连续死区时间引脚以更改占空比、您认为什么? 在150kHz 至200kHz 之间、每个输出的占空比应为0.28/0.5。 DT 引脚是否可能烧坏?

    此致

    克里斯蒂安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的克里斯蒂安:

    在我们正常的经验范围之外、我想您可以尝试大部分在电压模式下运行、例如80%或90%、其余部分来自 CS 电路、然后查看系统本身是否运行。

    UCC25600听起来是一种有趣的替代方法。 只要符合额定值、DT 引脚的可靠性就不会出现问题。

    此致

    Peter