This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:CEDV 电量监测计化学 ID 设置和 CEDV 配置设置

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQSTUDIO, EV2400, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679361/bq78350-r1-cedv-gauge-chemistry-id-setup-and-cedv-configuration-setup

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQSTUDIOEV2400

尊敬的 T.I.:

为了编译 GPC 封装以上传化学物质和 CEDV 监测计常数、我一直在尝试查找有关设备设置和步骤的可靠信息、但我似乎找不到任何具体的方法来实现这一目的。 我一直在这里获取信息、但综合列出必要或建议的设备以及步骤列表将会有所帮助。 我们目前正在将 bq78350与 EV2400和 bqstudio 1.3.80搭配使用、用于11000mH、6S、22.2V 锂聚合物电池组[ LiCoO2电池化学成分(未知制造商)]。

1) 1)我已经看到、为了配置 CEDV 系数、您需要6个数据日志文件+一个配置文件、并进行压缩和上传。
    i)设备设置应该是什么、以确保我们获得准确的数据?
    II)获取数据的分步过程是什么? 我可以使用"用于监测参数计算器(GPC)的 CEDV 数据收集简单指南"中的步骤吗?

2) 2)我了解到您需要执行放松-解除-放松日志以获取新的 Chem ID。
    i)我是否应该使用与 CEDV 系数相同的设备设置来进行此记录?
    ii) 2小时放松- C/10放电至 Vterm - 5小时放松是否有效?
    III)这是否有助于确保我获得有关电池/电池的上述信息?... 我是否应该这样做以提高精度?

谢谢、  
日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JP:
    从理论上讲、它应该是简单的。 这些工具适用于许多有一些差异的器件、因此可能不如作者所认为的简单。
    入口点是 www.ti.com/.../gaugeparcal、它显示了两个 CEDV 信息。
    CEDV 收集的步骤 是 www.ti.com/.../sluub45b.pdf 、但它们是高级别的。 您的设备将会有变化。
    您将需要一种方法来为电池组充满电
    您需要一些东西来将电池组放电以使其耗尽或刚好低于电池组、但不会损坏电池。
    您需要使用温度传感器来测量电池温度、而不是环境温度。
    您需要一个温度室或方法来控制环境温度。
    您首先执行的负载电流或温度无关紧要。
    设置您的环境。
    为电池充电。
    开始记录。
    以选定的速率放电、直至变空。
    停止日志。
    将电池充满电。
    以另一个速率重复保存日志。
    更改温度并等待稳定。
    为该温度重复2个负载。
    更改为第三个温度、重复加载周期
    使用 bqStudio 中的 GPC 打包器工具(TAB)输入文件名并构建 zip 文件。
    将 zip 文件提交到 www.ti.com/.../gpccedv 上的 web 工具。

    要识别化学物质、您可以使用 bqStudio 中的 Chemistry 选项卡对电池类型进行排序和选择。 很奇怪、您没有一些电池单元信息。 如果您希望匹配化学成分、请使用 http://www.ti.com/tool/gpcchem 中的化学成分匹配流程。 这是相同的基本收集方法、但1个周期具有过程中的要求。 化学成分对于 bq78350-R1而言并不重要、因为它仅用于估算复位时的容量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对 CEDV 日志记录的详细说明。 对方法的描述是清楚、简明和超级有帮助的。

    关于化学识别:对于电池信息、我没有制造商名称(我们使用的是从创建的电池组)
    "专有"电池)、所以我只拥有电池组信息:11Ah、额定电压22.2V、放电率等 它是6S1P、因此我知道电池为11Ah、标称电压为3.7V、使用的化学物质为 LiCoO2。
    该化学品列表中是否有(或您能否推荐)我可以使用的类似产品? 如 Chem ID 1529?
    相反、我是否应该只执行化学品匹配过程以获得更高的精度?
    本指南还说:“电池组必须使用 TI 的基于 Impedance Track 算法的电量监测计之一。”,CEDV 电量监测计是否也可以?

    我是否应该也有用于化学品识别的温度控制环境?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JP:
    在 bqStudio 中、您可以打开 Chemistry 选项卡并单击"Description"标题进行排序。 您可能会选择 LiCoO2、但有多种变体。 您可以尝试一些方法来查看它们是否符合您的预期、这可能足够接近。 运行一个周期并提交给工具应该会为您提供与可用化学物质的数学匹配、而不是一次一个视觉匹配。 此处的思路是匹配电压与容量曲线、该曲线将存储在监测计(bq78350-R1)中、以便在复位后进行容量估算。 它与 IT 测量仪表使用的数据基相同、只是使用方式不同。 可以使用。
    在该日志记录期间保持一致的环境会很好、您同样希望电池上的温度传感器而不仅仅是环境。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢您的帮助、WM5395。 总是乐于助人