This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS259250-61EVM:热插拔时的输入过冲

Guru**** 2551620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714958/tps259250-61evm-input-overshoot-when-hotplugging

器件型号:TPS259250-61EVM

TPS259261输入端的 TVS (SMBJ15CA)器件是否用于在使用电感式电源电缆将12V 电压热插入电路时限制过冲?  还是这只是为了抑制 ESD 产生的输入瞬变?

我正在考虑在一个设计中使用 TPS259261、该设计将由12V 外部电源供电、该电源在交流/直流电源和桶形插孔之间具有1米长的电缆。  之前的设计必须在输入端添加具有高 ESR 的电容、以最大程度地减小可能发生的过冲。  使用 EVM 中类似的 TVS 器件是否会防止这种情况、或者我是否仍应在输入端规划高 ESR 电容?  TPS259261数据表仅讨论输入端的小型陶瓷电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    欢迎使用 E2E!
    TVS 二极管会钳制输入端电感产生的瞬态电压、并防止瞬态超过器件的绝对最大额定值。
    附加的低值陶瓷电容器(典型值0.1uF)有助于吸收能量并抑制瞬态。 因此、对于您的用例、这两者都是必需的。

    TPS259541DSG 是一款新型器件、外形小巧、可替代 TPS259261。 您可能想考虑这一点。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。  我在 TPS259541中进行了设计、并结合了 TVS 二极管和电容。  是否可以让 TI 的某个人对此电路进行原理图审阅?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    好的...请发送电子邮件以查看原理图。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    我应该使用什么电子邮件地址?

    -Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    请发送电子邮件至 rakesh.panguloori@ti.com

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    我没有通过电子邮件收到原理图。
    请通过电子邮件或在 E2E 上发帖、以便我们可以尽快关闭此主题。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    收到.. 请关闭此主题

    此致、
    Rakesh