This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62122:TIDA-00690:无法发送 BLE 广播

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721225/tps62122-tida-00690-unable-to-send-ble-broadcast

器件型号:TPS62122
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好、Giovanni、

我处于相同的情况。 我只需按照应用手册中的说明构建"Tida 00690"。

我已使用默认 FW 连接 CC2650 Launchpad 1.3版。 我在 CC2650休闲垫的输入端测量了1.8V 脉冲、大约为36ms、但看不到 BLE 消息。

 CC2650 Launchpad 在由恒定电压1.8V 供电时工作正常,我可以看到 BLE ADV 消息

有什么建议吗?

此致

Paolo G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paolo、

    您是否遵循了我在上一帖子中给出的建议?

    -关闭 Launchpad 的 LED。
    -减少您发出广播事件的时间。

    36ms 足以发送广播事件。

    谢谢
    Giovanni
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Giovanni、我切换到项目示例简单广播设备 CC2650lp_Stack 和_App、我构建并加载了这两个设备、无需任何修改。
    现在、我能够看到数据包消息。

    谢谢你。

    Paolo G.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paolo、

    很高兴听到这个问题得到解决。

    是的、要使用的示例是 PAG 15用户指南中报告的简单广播设备 CC2650lp_Stack 和_App。 图片后面的第一句话。

    此致
    Giovanni