This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:用于测量 Vout 下降时间的测试设置

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721392/tps22810-test-setup-for-measuring-vout-fall-time

器件型号:TPS22810

大家好、

数据表在第7.6节中描述了 Vout 下降时间。 图16中针对此规格的测试电路未显示 QOD 引脚的连接。

您能否澄清测试电路中 QOD 和 VOUT 之间的连接?  

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

    对于该参数、QOD 引脚 保持断开状态。 10Ω、即使将250Ω QOD 下拉电阻连接到输出端、Ω 负载仍将主导输出 放电 / 下降时间。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、

    感谢您的快速响应!

    此致、
    Saito