This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:客户要求提高轻负载下的功率因数

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721099/ucc28180-request-from-customer-to-improve-power-factor-at-light-load

器件型号:UCC28180

大家好、

我的客户收到了客户关于改善轻负载功率因数的请求。

在 PFC 的电流检测变化时发现了改进。

他的时间有限、因此他正在尝试通过增加 ICOMP 电流的电容器来改善。

目前:0.01 μ F→对策:0.015 μ F 或0.022 μ F

由于他降低了增益、因此他必须检查快速负载阶跃和输入快速变化。

您还有其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi-San、您好、

    您能告诉我测试条件是什么以及 THD 或 PF 规格吗?

    除了改变 ICOMP 电容值之外、我不担心它会减慢电流环路。 如果客户尝试在230V 输入和85V 至230V 设计下提高10%负载时的性能、则由于电流感应信号电平较低、因此很难获得一致的性能。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter-San、

    规格。 不正常。

    特殊规格 大型终端公司。

    将通过邮件向您发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    我将关闭该帖子、我们将通过电子邮件继续。

    谢谢

    Peter