This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:更改欠压保护(UVP)阈值?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679799/bq2980-changing-under-voltage-protection-uvp-threshold

器件型号:BQ2980

您好!

我计划将 BQ2980用作单节锂离子电池系统的 BMS。

在 BQ2980的数据表的"5个器件配置选项"部分下

对于各种器件型号、UVP (V)范围为2.6V 至2.75V。

我不希望锂离子电池放电到3V 以下、我想设置欠压

电压保护阈值至3V。

问题1. 是否可以设置不同的 UVP (V)? 如果是、如何操作?

问题2. 如果不是、是否有任何方法可以解决此问题?

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.不
    2.当达到3V 时、请切断系统放电、或使用 bq27742等具有可配置内置保护功能的芯片
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Onyx Ahiakwo!!
    我将查找与 BQ27742类似的芯片。

    谢谢、此致