This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165:LM5165EVM-HD-P50A 和 LM5165EVM-HD-C50X

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720985/lm5165-lm5165evm-hd-p50a-and-lm5165evm-hd-c50x

器件型号:LM5165

大家好、

我的客户正在测试 LM5165EVM、他提供了一些问题、如下所示。

  1. R1 (4.7kΩ) 串联到输入电容器(C6)的原因是什么?
  2. P50A 和 C50X 具有不同电感(L1)和电容(C4)的原因是什么?
  3. 1.5Ω 50X、为什么 R11 (Δ I)与输出电容(C4)串联?

我很期待收到您的回复。

此致、
Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota Mago、

    R1为4.7欧姆、而不是4.7K。 这是为了向输入电容器添加 ESR、以抑制 VIN 线路上因瞬态或热插拔而产生的任何振铃。

    2. P50A 和 C50X 具有不同的输出电压(3.3V 和5V)。 不同的输出电压需要不同的电源组件以实现最佳设计。

    所需的 ESR 是 VOUT 的函数(请参阅数据表中的 eq 15)。 5V 输出电压可能不需要比电容器中的自然 ESR 大。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sam-San

    感谢您的快速回复并提供我想要的准确答案。

    此致、
    Shota Mago