This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78:UA7812CKCS 温度问题

Guru**** 2590140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679404/ua78-ua7812ckcs-temp-question

器件型号:UA78

您好!

客户正在使用 UA7812CKCS、其最低工作温度为0C。 客户需要了解在-40C 的环境中使用此器件的后果。 是否有额定温度的器件?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    这是一款非常旧的器件、最初设计用于在0C 至125C 的温度范围内工作。 我不建议在建议的温度范围之外使用它、因为器件已在列出的温度范围内进行设计、测试和验证。

    如果您可以分享客户的需求、我们可以推荐替代器件。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我同意 Jason 的观点。 在建议的温度范围之外使用稳压器并不是一个好主意。 您不一定要销毁它、但它可能会正常停止工作。

    Kai