This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2411:TPS2411/10软启动可降低总线瞬态功能

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2410, TPS2411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721482/tps2411-tps2411-10-soft-turn-on-reduces-bus-transients-function

器件型号:TPS2411
主题中讨论的其他器件:TPS2410

你(们)好

    TI TPS241x 具有 软启动功能、可减少总线瞬态。

此功能仅在 TPS2410上有效吗? 或 TPS2410/1都具有此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,张克尔,

    TPS2410可用于平滑切换搭配使用的电源轨。
    一个缺点是、在较大的负载瞬态期间、由于通过对栅极进行线性控制来保持10mV 的 VDS 压降、因此输出会轻微下降。
    但是、TPS2411不存在这个问题、因为它具有开/关栅极控制功能、而不是线性控制。

    通常、TPS2410适用于 ORing 之后将进行调节的电源轨、TPS2411适用于 ORing 之后可能不需要调节的电源。

    此致、
    Kari。