This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28051:PMP9730参考设计

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28051, PMP9730, UCC28501, UCC28811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678944/ucc28051-pmp9730-reference-design

器件型号:UCC28051
主题中讨论的其他器件: PMP9730UCC28501UCC28811

您好!

我指的是 PMP9730参考设计 采用 UCC28051。 在介绍原理图设计时、我介绍了 UCC28051器件、并了解到引脚排列不是 UCC28051。

那么、请帮助我了解是否可以按照原理图使用相同的 UCC28051?  或者、该原理图是针对其他器件而不是 UCC28051进行设计的。

此致、

高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gaurav、

    感谢您关注 PMP9730。 我相信 UCC28051是本设计中使用的 PFC 控制器、只是引脚名称贴错了标签。 我已联系设计人员确认这一点。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的即时响应。

     如果只是引脚名称不匹配、那么这将使我的方法变得简单、但我会等待设计人员的响应。

    如果你快速传达答案、这对我也是很有帮助的。

    此致、

    高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gaurav、您好!
    我不是该参考设计的设计人员、但我可以告诉您正确的器件是 UCC28051D。
    当我查看 PMP9730的 Altium 设计文件时、原理图中使用的库元件是 UCC28811D、但 UCC28051D 的 BOM 已手动更改。
    为 UCC28051D 连接原理图和 PCB、并使用 UCC28051D 获取所有测试结果。
    该误差位于原理图中、应予以纠正、以防止产生任何混淆

    供参考
    UCC28051D 和 UCC28811D 是非常相似的器件、但您发现引脚排列具有不同的参考编号。
    在原理图绘制时、UCC28051D 的库部分可能不可用。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您提供相关信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您提供相关信息。

    实际上、我正在设计一个支持 12V 3A 输出电压的隔离式电源。

    我发现 pmp9730设计符合我的要求、因此我开始使用它作为参考。

    现在、根据之前的帖子、UCC28501和 UCC28811非常相似。 您能告诉我这两款器件的下线期限是什么(它们能否支持10-15年)

    我还在 TI 网站上查找适用于 PMP9730设计的反激式变压器的设计规格、如果需要的话、可以进行定制。 如果可能、请分享反激式变压器的设计规格。

    谢谢、此致、

    高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    这两种器件在许多产品中广泛使用、并且将由 TI 制造很长时间。
    实际上、我不知道  TI 已停产的任何电源控制器。
    因此、您无需担心器件淘汰。

    变压器的零件号为7508112341、由 Wurth Midcom 制造。
    您可以通过联系以下地址获取数据表副本:

    很遗憾、我找不到副本、但他们可以为您提供副本。

    希望这对您有所帮助

    John