请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63021 主题中讨论的其他器件: TPS82085、 TPS63020
尊敬的 TI:
我已经测试了使用 TPS63021电源管理 IC 的原型设计、遇到了 IC 和线圈电感器发出的一些开关噪声。 规格如下所示、
输入电压:5V
输出电压:3.3 (当我使用 TPS63021时、固定输出电压)
输出电流:最大1A 的设计、最大测量值仅能实现低于400mA 的电流。
开关频率:2.4MHz
电感值:1uH
请帮助提供进一步的建议。