This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 两节电池的运行方式与开关电容器类似

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721191/two-batteries-operation-for-like-a-switched-capacitor

您好、E2E、

我们的下一个开发产品需要的高电压高于电流输入产品。
例如... 有两节电池、并联充电->串行放电。
它能吗?
并联至串行模式更改操作由 FET 和 MCU 完成。

请提出您的意见。
此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、
    这取决于您的系统要求。 与100V/200V 相比、4V/8V 电池或18V/36V 电池更容易实现。
    它还取决于您希望从电池获取什么信息。
    我希望您将需要2个单独的 BMS 器件、每个电池组一个。 MCU 将处理组的切换。 如果您需要监测、电池组将需要与 MCU 通信、MCU 可能会保持与其中一个电池组相同的电位、而另一个电池组将具有其基准电位随开关变化。 通信需要隔离。 如果 MCU 应与任一组处于单独的电位、则可能需要在两个通信路径中进行隔离。
    如果您仅对组使用保护、则通信可能与确定保护电路的状态一样简单。 MCU 可能需要一种确定电压的方法来向用户提供一些报告。
    无论采用哪种方法、电池系统都需要确定并联时要充电的组。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你的意见与我的预期一样。
    谢谢!
    ACGUY