This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5085:TINA 和 PSPICE 中 LM5085的仿真

Guru**** 2591920 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678691/tina-spice-lm5085-simulation-of-lm5085-in-tina-and-pspice

器件型号:LM5085
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我正在设计使用 LM5085的120W (输入电压:24-72V、输出电压:12V 和输出电流:10A)降压转换器。

要知道我的设计是否符合规格、我将使用 LM5085模型并联使用 TINA 和 Orcad PSpice A/D、但我发现这两种方法都提供了非常不同的行为。 例如、在3ms 时、在 TINA 中执行的仿真为我提供1.84V、而 PSPICE 的仿真为250mV。  

有人知道发生了什么?

非常感谢您的帮助!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将把这个帖子移至责任组。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您能否与我们分享您的 PSpice 原理图和 TINA 的 TSC 文件、您发现了上述问题?

    此致、
    Saket
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我发现了问题!! 当我对电感器建模时、我放置了一个并联电阻、这对于我要使用的电感器来说是不正确的。 移除此电阻后、一切正常!

    非常感谢您的帮助和时间!

    David