This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS65400:计算开关损耗- FET 上升和下降时间?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719454/webench-tools-tps65400-calculating-switching-losses---fet-rise-and-fall-times

器件型号:TPS65400

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

参考 以下相关博文: 关于 TPS65400:设计和功率损耗计算器?关于:TPS65400:计算开关损耗- FET 上升和下降时间?

如何在 WEBENCH 中对该器件的开关损耗建模- 您使用了哪些参数和公式? 数据表未包含进行独立计算所需的所有信息。

提前感谢您、Kurt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kurt、

    我正在联系 WBench 团队获取相关信息。 由于 TPS65400是一款旧器件、因此可能需要一些时间...

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kurt、

    以下数据来自 WEBENCH 团队、
    对于 TPS65400、如果 Vout < 1V、则 TR/TF 值为15ns、否则为20ns。

    此致、
    Sam