This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:降压转换器参考设计 I.R.数据读取问题。

Guru**** 2590930 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983, MSP430F2274, TIDA-00652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679227/ucc28180-buck-converter-reference-design-i-r-data-read-issue

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件:DRV10983MSP430F2274TIDA-00652

你(们)好

我使用参考设计 TIDA-00652构建了降压转换器、它提供23.95V 电压、我还为 DRV10983构建了一个分线板、该分线板在 EEPROM 加载时工作正常。 由于微控制器无法从 I.R.接收器读取数据,我尝试连接 STM8,因此我遇到了系统上的噪声问题。 但我还有 MSP430F2274分线板,两个控制器的运行方式相同,当我连接反激式 SMPS 时,我可以通过控制器获得 I.R. RED, 但是当我将电路连接到降压转换器(TIDA-00652)时,控制器不会从 I.R.接收器读取数据。 控制器从 I.R 读取数据并控制 DRV10983 EVM 提供的 Runtian 电机、但控制器在连接到降压转换器时不接受 I.R 发出的任何命令。 我一直让 LED 闪烁程序执行斩波、以确认控制器没有崩溃。  电路符合 TIDA-00652参考设计中给出的原理图。

谢谢、此致

第纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dinar、

    我需要联系从事 TIDA 工作的工程师、以便为您的问题提供一些帮助。 可能需要一两天的时间才能得到回复。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。

     我已经尝试通过电池运行控制器和 TSOP ,并连接 了电池的 RET 和 GND,但仍然得到相同的结果。

    谢谢你

    第纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 DRV10983上开始了一个线程
    链接 e2e.ti.com/.../678948
    我已经详细解释了我正在做的事情。
    谢谢你
    第纳尔