This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:我们能否使用比基准电路更小的输出电容值

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721476/tps54335a-can-we-use-smaller-output-cap-values-than-the-reference-circuit

器件型号:TPS54335A

大家好、

由于电容器短缺、客户询问是否可以将两个47uF 电容器更换为其值的一半?

(参考电路中的 C6和 C7)

我们希望检查是否存在任何风险、无论是仅仅影响性能还是可能存在安全问题

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果减小输出电容、输出电压纹波和瞬态过冲将更大、环路可能不稳定、则需要修改补偿以使其稳定。

    肖恩