This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61029-Q1:工作模式。 降压转换和升压。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61029-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678324/tps61029-q1-the-operation-mode-step-down-conversion-and-step-up

器件型号:TPS61029-Q1

我知道"TPS61029-Q1"有两种工作模式: 降压稳压和升压稳压。

我设计的输出电压为3.3V、因此 R3 = 1Mohm、R4 = 180Kohm。

由 Vin 确定的测试条件

当输入电压<= 2.8V 时、输出电压为3.28V。

当输入电压>= 3V 时、输出电压为2.526V

我理解数据表第12页中的内容,当输出电压设计为3.3V 并且 输入电压大于2.8V (VFB 500mV)时,更改为降压转换模式。

但是、我不知道为什么在降压转换模式下 Vout 为2.526V。

请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持此部件的工程师目前正在休假。 您可能需要等待几天才能获得答案
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您观察到的行为对于 TPS61029-Q1不正确。 您能否分享您的原理图和布局? 还应在问题发生时共享 VIN、SW、VOUT 的波形
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vout 可通过万用表探测。 下面是 TPS61029-Q1的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    钽电容器的器件型号是多少?
    您还可以分享我提到的波形和布局吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输入电压为2.7V 时、

       引脚6的波形(VBAT):DC 2.7V

      

      引脚9 (SW)的波形:它用于打开/关闭。   

     PIN2 (Vout)波形:3.3V 输出电压下运行良好   

     当 输入电压为3.5V 时、

      引脚6的波形(VBAT):DC 3.5V  

      引脚9 (SW)的波形:它不进行开关   

      PIN2 (Vout)波形: Vout 为2.5V   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入电压=3.5V、输出电压=2.5V 时、输出中是否存在任何负载
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它在 Vin=2.7V、Vout=3.3V 时具有相同的负载。
    在数据表的7页中、我找到了图 VI 与最大输出电流间的关系。
    从 Vi = 2.8V、Vo = 3.3V 开始、最大电流降至800mA。 我认为负载低于800mA。 但我想需要进行检查
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在器件完成启动之前、输出电流应该很小。 请参阅此应用手册"www.ti.com/.../slva387.pdf"