This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24740:开关

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718974/tps24740-swicthes

器件型号:TPS24740

    我们的客户 对 TPS24740芯片的电流监控器的稳定性有一些问题、

  1. 为什么应将电压设置为10mV 至67.5mV?  不稳定的原因是什么?
  2. RSTBL 为何应大于 RIMONxRSET/(10xRSET-Rimon)?

是否用于分析电流监控器稳定性的公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Min、

    感谢您的支持!
    您能否分享问题说明、测试波形以及测试条件。
    10mV 至67.5mV 是内部伺服放大器控制 FET 栅极调节的感测电压范围。 超出该范围时、需要使用外部电阻器来调节该范围内的电压。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复!
    但我仍然对它有一些疑问、
    主要问题是:
    如何获得该值(10mV 和67.5mV)、是否有公式可用于推导该值?
    不稳定的原因是什么?为什么额外的电阻 RSTBL 能够消除它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Min、

    如何获得该值(10mV 和67.5mV)、是否有公式可用于推导该值?
    a)这些是 IC 设计输入。
    不稳定的原因是什么?为什么额外的电阻 RSTBL 能够消除它?
    a)不稳定可能导致栅极控制失去调节、原因可能包括功率限制精度轻微下降以及外部 FET 损坏程度、所有这些都取决于电路工作条件。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakash、
    感谢您的回复。 但是、我对芯片仍然有一些疑问。
    关于问题1、如果我选择 VSNS、CL <10mV、会发生什么情况、内部环路是否会中断?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Min、

    它会增加功率限制/电流限制的误差。



    此致、
    Rakesh