This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS63070:数据表中 TI webench 电路和应用电路的区别

Guru**** 2594430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677729/webench-tools-tps63070-difference-in-ti-webench-circuit-and-application-circuit-in-datasheet

器件型号:TPS63070

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  

我正在使用 TPS63070设计电源电路。

我的应用要求如下

输入电压:6V 至8.4V

            输出电压:8V

            负载电流:800毫安

如下图所示,数据表的应用电路建议 输入电容为10uF (0603),输入电容为两个10uF (0805),输出电容为10uF (0603),输出电容为三个22uF (0805)。

与下图所示相比、TI webench 仿真结果表明输入端有两个22uF (1210)电容器、输出端有两个10uF (0603)、47uF (1210)电容器。

请给出两种设计的优缺点、并如上所述为我的应用推荐合适的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这两种配置基本上都是可以的、
    考虑到陶瓷电容器的直流偏置、关键是要具有足够的有效电容(数据表中建议使用)。
    该转换器的输出电容没有上限、电容越大、输出电压纹波和噪声就越低。

    此外、级联电容器使您能够在应用需要更好的噪声滤波时对其进行重新调整并优化其配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我正在实现 webench 的结果。 在 webench 设计中、我添加了额外的10uF 输入电容器(0603)、因为它可根据数据表过滤高频噪声。 还可以吗?

    除了上述更改外、我还使用了 webench 工具中建议的电容器、但我不知道元件的 ESR 和降额电容器。 我已确保无源组件值、容差、温度范围和额定电压匹配。 ESR 和降额电容器的关键作用是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以开始实现此电路。

    ESR 会导致电压输出纹波、因此其越低、对您的应用就越有利。 由于电容器中剩余的有效电容降低、因此在设计时需要考虑这一点
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina、  

    感谢您的支持。

    我将在 IC 的输入和输出端使用 ESR 较低的电容器。 我对 Vaux (第3个引脚)处的电容器有疑问

    webench 推荐的 Vaux 电容 :电容= 100.0nF,ESR= 1.0m Ω,VDC= 6.3V,外壳代码:0402,X5R,10%容差

    但我使用 的是电容= 100.0nF, VDC= 6.3V,外壳代码:0805,X7R,10%容差 。 ESR 值 不可用。 ESR 值和该电容器的外壳代码有多重要?  我是否可以继续使用所选电容器,是否应该按照建议更改它? 请解释为什么?  

    正在等待您的回复。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下、外壳尺寸更重要。 如果您保持相同的电容值、则尺寸更小的电容器具有更高的自谐振频率。 我建议选择0402电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否告诉我们、在这个升压应用电路中选择一个替代电容器时、需要考虑哪些特性。 我想选择替代组件、因为建议的无源组件没有库存。

    此外 、在 webench 报告中、电气 BOM 中无源组件的属性以及报告底部运行值中的值不匹配。例如、  根据电气 BOM 、Cout 电容器的 IRMS 值为4.59346安、其中报告底部的工作值中同一电容器的 IRMS 值为906.53毫安。   

    请说明电气 BOM 中属性的重要性以及运行值中提到的值、以及在选择替代无源组件时需要考虑哪些值?  

    我随附 webench 报告供您参考。

    e2e.ti.com/.../BuckBoost_5F00_1.6amp.pdf