This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:最小故障定时器

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721286/tps2491-minimum-fault-timer

器件型号:TPS2491
主题中讨论的其他器件:LM5069

故障计时器是否可以设置为最短持续时间?

C_T 的最低建议电容器值是多少?

我看到 t_F_TRIP 列为1.2us (最大值)。 我正在尝试弄清从故障(功率/电流限制)到 Vgs=GND 的最短持续时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    故障计时器周期或 C_T 值由您可以在不超过外部 FET SOA 限制的情况下在输出端处理过载的时间决定。
    设计计算工具将帮助您在馈入所有系统输入后进行计算。 可从 www.ti.com/.../toolssoftware 获取

    关于 t_F_TRIP:在大过载或输出短路情况下、栅极将在1.2us 内被拉至低电平。
    如果是新设计、我建议考虑使用 LM5069器件而不是 TPS249x。 LM5069具有230mA 的强下拉电流、可在短路故障期间提供快速响应

    此致、
    Rakesh