This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24045:Pack NTC 的问题

Guru**** 2590930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24045, BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679473/bq24045-problem-about-pack-ntc

器件型号:BQ24045
主题中讨论的其他器件: BQ24074

电池充电器芯片组 BQ24045,关于 NTC,45~60°C,仍在充电,只有 VBAT_REG 更改为4.1V。 但 我手上的所有电池数据表都具有相同的充电面积:0~45°C

那么 ,是否有任何方法可以在45~60°C 的温度下取消检测?  如果 电池温度超过45°C、充电将是 pending.e2e.ti.com/.../Battery-GRP652348_2D00_3.8V_2D00_850mAh-datasheet-.pdfe2e.ti.com/.../Battery-charger-TI-bq2404x.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    bq24045电池组 NTC 监控器(TS 引脚)电路是基于电流的、到 NTC 的电流为50uA。 高温和低温窗口固定为1.2V (冷)和0.178V (热)。 外部电阻器可用于调整跳闸点以满足您的要求。 bq24074中使用了类似的电路、数据表中的等式9可用于计算窗口、可插入24045的 NTC 电流和热/冷窗口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq24045电池组 NTC 监控器(TS 引脚)电路基于电流、向 NTC、您℃的电流为50uA 0℃:rts= 24.6KΩ;10℃:rts= 15.8KΩ;45: rts= 5.56KΩ;℃:,rts= 3.56KΩ Ω。然而、热敏电阻的(__LW_AT__SEMiTEC 103AT-2或 Mitsubishi TH05-3H103F 在规格中有所建议。)β Ω 不是3370、而是3435 μ F、它们的值在60°C、45°C、10°C 和0°C 时与上述值不同 为什么?