This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:相位裕度

Guru**** 2812395 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14030, LMR14050, LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679457/lmr14030-q1-phase-margin

器件型号:LMR14030-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14030LMR14050LMR23630

你(们)好

我通过 WEBENCH 使用以下条件仿真了该器件。 但它有错误。 (相补角不够。)

VIN=6~16V、Vo=1.5V、IO=3A

我的问题不是关于 WEBENCH。 在上述条件下、哪个参数会影响相补角?

LMR14030具有内部补偿电路。 因此、我们不知道补偿的规格。

我们还了解到、我们可以选择其他器件、即 LMR23630或 LMR14050。 但是、如果可能、我们的客户希望重复使用该器件。

如果有任何建议、您能给我建议吗? (输入电压需要上升。 或者电流需要小于2.5A? 或其他东西。)   

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koji、
    尝试以下两种方法:
    1.增加 Cout 值
    2.添加 CFF (与 Vout 和 FB 引脚之间的 R_Top 并联;添加100pF)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koji

    什么是开关频率? 因此、我可以为您提供参考设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您一如既往的支持。  

    这很有帮助。 我的客户也要求我们提供参考电路。

    我稍后会通过电子邮件发送详细信息。

    此致、

    本志本