This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:请帮助确认以下 STAT 引脚状态规格。

Guru**** 2589620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679323/bq25606-please-help-confirm-the-following-stat-pin-state-specifications

器件型号:BQ25606

尊敬的 TI:

请帮助确认以下 STAT 引脚状态规格。

(D/S 未描述)

  1. 终止后的再充电周期  
  2. 无电池
  3. TS 故障恢复

非常感谢、此致、

Ronald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每当电池充电时、都会按照 数据表中的指示拉取 STAT 引脚:

           终止后的再充电周期  

    当再充电被启动时、STAT 引脚拉至低电平来显示充电。

          2.没有电池

    如果没有电池、充电器将在再充电和终止之间振荡。 STAT 引脚将 相应地在高电平和低电平之间振荡。   

          3. TS 故障恢复

    当 TS 故障 清零时、电池充电恢复、STAT 引脚为低电平以显示正在充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的洪茂:
    感谢您的善意帮助。

    此致、
    Ronald