This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92074:能否告诉我如何取消 TSP92074 PFC 功能?

Guru**** 2591890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721035/tps92074-could-you-tell-me-how-to-cancel-tsp92074-pfc-function

器件型号:TPS92074

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 TPS92074用于他们的新产品、因为器件外部器件数量很少。 但是、当交流输入电压在10ms 内降至70%时、需要他们的产品来保持 LED 电流、以避免 LED 闪烁。 因此、他们希望取消 TPS92074的 PFC 功能。 请告诉我如何取消 PFC 功能?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    接地 VSEN。  从数据表中:

    请注意、启动后电流将下降。  启动模式将内部基准设置为50、如果未检测到线路、则会降至42。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、
    感谢你的答复。 我会向客户提供帮助。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。