This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006:工作静态电流(非开关)的值是多少?

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679556/lmr16006-what-is-value-of-operating-quiescent-current-non-switching

器件型号:LMR16006

尊敬的 TI:

在数据表声明 (工作静态 电流(非开关)) 中、Iq = 28uA (典型值)  

Iq 的最大值是多少?

2.测试是使用 LMR16006X (Fosc=700KHz)还是 LMR16006Y (2.1MHz)执行?

3.如果以上答案是 LMR16006Y,则 LMR16006X IQ=? (典型值/最大值)?

谢谢、此致、

Ronald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将为您研究这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于非开关 IQ、测试哪个版本无关紧要。 它们是相同的、因为这里的开关频率不是一个因素。

    对于典型值/最大值、我只能找到室温生产数据、其中最大值为65uA。

    希望这些帮助、

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的杨:

    感谢您的善意帮助。  

    此致、

    Ronald