This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:可调节电压基准、灌电流或拉电流最高可达0.25mA

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431, OPA375

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719152/tl431-adjustable-voltage-reference-that-can-sink-or-source-up-to-0-25ma

主题中讨论的其他器件:TL431REF3425REF5025OPA375

你好

我需要一 个稳定的低噪声电压基准、 该基准电 压可在1.4V 和1.8V 之间调节。 输出的拉电流或灌电流最大值应高达0.25mA @150Hz

我建议的解决方案如下。 两个问题:

1、+5V、-5V 电源来自线性电源。 我应该将去耦电容器放在设计的什么位置? 和接地之间的差分电压?  在 TL431阳极和阴极之间?

TLE2141IP 的电流消耗超过5mA。 这在很大的情况 下仅提供 0.25mA 的最大电流 负载电流!   您是否可以推荐其他稳定的低噪声运算放大器?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您正在寻找最低噪声设置、我不会使用 TL431、因为它是一个相对于其他电压基准的噪声器件。 基准电压的主要源应该来自 REF3425或 REF5025。 这2个器件的输出噪声最低。 然后、可以像添加的原理图中一样对输出进行分频。 由于基准电压正在被缓冲、因此我还建议添加一个 RC 滤波器来进一步减少噪声。

    对于低噪声运算放大器、主要经验法则是低噪声需要更大的功率。 很难以低功耗获得低噪声运算放大器。 类似 OPA375的器件具有低噪声、仅消耗1mA 的低 IQ。 OPA375数据表还显示了一个低通滤波器原理图、该原理图有助于进一步降低噪声。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marcoo。

    我感兴趣的频率范围是0-150Hz、我想知道在该范围内 REF3425和 TL431之间在噪声方面是否有很大差异?

    随附 REF3425数据表(左)和 TL431数据表(右)的摘录。 这两个器件在低频时是否差别很大、还是对数据表有误解? 两个器件似乎都发出+/-2微伏噪声、偶尔出现超出此范围的峰值。

    我在 LM4040DIZ-2.5/NOPB 数据表中找不到等效图、我认为这是另一种选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 D B17:

    我启动 REF3425等器件的原因是 TL431偏置为10mA、以实现低噪声级别。 如果您对使用的功率级别满意、则不会出现问题。 另一个问题是、需要为每个器件校准精度和温度系数、以确保 TL431的增益误差不会影响测量、并且大部分误差来自噪声。 未经校准、初始精度误差和温度系数将决定噪声产生的任何误差。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 谢谢 Marcoo。 我计划校准器件、这样就没有问题了。 感谢您的支持。