This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:有关 UCD3138全桥硬开关固件后门的问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679049/ucd3138-questions-about-the-back-door-in-ucd3138-full-bridge-hard-switch-firmware

器件型号:UCD3138

大家好、我最近学习了 UCD3138全桥硬开关固件。
我在 main()函数中遇到问题,


if (GioRegs.FAULTIN.BIT.FLT3_IN = 0)//重新检查引脚分配(ADC_EXT/SYNC 可能是?)

// clear_integration_word_();


抱歉、在删除 clear_integration_word ()之前的屏蔽符号"//"之后;代码是否发挥后门?的作用

也就是说、FLT3_IN 通常设置为高电平。 当闪存被锁定时、FLT3_IN 被拉低。 您可以解锁它、对吧?


但固件将被 clear_integration_word_()屏蔽;为什么会这样做? 没有后门吗?


此外、我在 UCD3138手册中没有找到 FAULT3引脚、引脚编号是多少?
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还有一个关于 GioRegs.FAULTIN.bit.FLT3_IN = 0的问题。
    我知道 FAULTIN 是寄存器名称、BIT.FLT3_IN 是该位的名称。
    但我不知道 GioRegs 的含义以及它的作用是什么?
    我发现所有寄存器都相似、例如杂波模拟寄存器、TimerRegs、Dpwm2Regs 等。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果//将其删除,则"GPIO ROM 后门"将起作用。
    请注意、始终会有另一个使用 PMBus 命令的 ROM 后门。
    这个没有注释掉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有这些结构都有3个部分。
    左侧是外设的名称。 中间部分是属于该外设的寄存器的名称。 右侧部分是属于该寄存器的位字段的名称。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了! 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我在40引脚 UCD3138中找不到 FAULT3引脚、因此这里的代码屏蔽了这个功能。
    那么、PMBus 的固件后门在哪里?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对、FAULT3对于40引脚 UCD 将不起作用。 您可以使用应用程序中可用/免费的另一个 GPIO。
    驱动程序文件夹中文件 PMBus_common.c 内的 PMBus_write_rom_mode ()函数调用 PMBus 后门。
    这反过来会调用 clear_intergrity_worth(),它不是一个常规函数,实际上是由软件中断中的情况12实现的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了!谢谢!