This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5113:建议使用什么器件来替代 LM5113

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5113, LMG1205, LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679551/lm5113-what-is-the-recommended-part-to-replace-lm5113

器件型号:LM5113
主题中讨论的其他器件: LMG1205LMG1210

大家好、

我的客户正在调查 LM5113、但遗憾的是、该器件是 NRND、是否有任何具有类似性能的建议器件可向客户提出。

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    感谢您的提问。 是的 LM5113已经是 NRND、我们的 LMG1205与 LM5113引脚对引脚兼容、但性能有所提高。 此外、我们刚刚发布了 LMG1210、该器件在死区时间调节和 CMTI 方面具有更灵活的功能。 另请查看它是否满足您的需求。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、利兴、

    明白了、非常感谢您的建议。

    BR
    文森特