This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4041A12:电阻器值

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4040-N, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721358/lm4041a12-resistor-values

器件型号:LM4041A12
主题中讨论的其他器件:LM4040-NTL431

 

此处存在一个问题、即可调 LM4041的公式或电阻器位置不正确。 TI 规格显示的内容与以下内容类似。

 

如果 R2接近无穷大、则 Vo 根据公式接近无穷大。 看起来、当 R2接近无穷大时、Vo 应接近二极管反向电压值、大约为1.24V。

 

请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laura、

    感谢您将此事提请我们注意。 对于 LM4041、FB 输入门是 PNP、而不是 TL431器件上的 NPN。 因此、R2和 R1值在方程式上翻转。 LM4040-N 数据表上的 PG 12更详细一些。

    在 TL431上、FB 引脚相对于阳极始终为2.495V。 在 LM4041中、FB 引脚相对于阴极为1.233V。


    -Marcoo