This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM:BQ76PL455EVM;比较器欠压错误

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678570/bq76pl455evm-bq76pl455evm-comparator-undervoltage-error

器件型号:BQ76PL455EVM

您好!

我是平衡电路以及 BQ76PL455EVM 的新手。  

现在我有 BQ76PL455EVM 板。 我连接了7个锂聚合物(3.7V)电池(从 BAT0S 到 BAT7)来试用它。

我将28.8V 连接到 BAT0-BAT16、并使用串行连接器将 EVM 连接到计算机。

当我打开 TI bq76PL455_GUI 软件时、我可以看到电池上的电压。

但是、当我激活平衡时、"Bal en"似乎不活动、因为存在错误;COMP UV (请参阅图1)。

当我单击 Balancing (平衡)选项卡下的"Continue on Fault"(故障时继续)时、平衡工作正常、但 COMP UV 错误和 Device error 指示灯亮起  (请参阅图2)。

COM UV 阈值为0.7V。 电池电压大约为3.8V。 我搜索 sluba7a、找不到足够的信息。

此外、我没有看到任何由电源驱动的电流值、因此看起来没有充电。

对 COMP UV 错误和充电问题有任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其中一个问题得到了解决。  

    "电池/模块"应设置为7、因为我们仅连接了7个电池。 在"要轮询的单元格"下取消选择未使用的单元格是不够的。 尽管如第一幅图中所示的最大值和最小值显示正确、但模块会测量其他电池连接、并且由于没有连接、因此模块读取的电压大约为0V。 这会导致"欠压错误"。  

    通过将 "Cell/Module"设置 为正确的电芯数、可以解决平衡问题、如第二个图所示。

    但是、电池单元未充电。 从电源汲取的电流看起来为0.00A。  

    有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在正确选择 GUI 堆栈中的电池数量。 在轮询堆栈之前尝试清除 COMP_UV 位。 禁用 CB 位。 打开单元格选项卡、确保没有任何单元格处于耗尽状态。 检查 连接到电池的实际值的连接器。