This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:关于 LM5141-Q1在 DEMB / OCS / EN / VOUT 开路条件下的运行

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679584/lm5141-q1-about-lm5141-q1-operation-in-demb-ocs-en-vout-open-condition

器件型号:LM5141-Q1

您好!

客户需要以下信息来评估应用。

DEMB 引脚 开路条件
请告诉我 LM5141-Q1在这些条件下的运行情况。

OCS 引脚 打开条件
请告诉我 LM5141-Q1在这些条件下的运行情况。

EN 引脚 开路条件
  请告诉我 LM5141-Q1在这些条件下的运行情况。

4.VOUT 引脚 开路条件
  请告诉我 LM5141-Q1在这些条件下的运行情况。



请给我建议。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yusuke、

    请参阅下面的答案/答案。

    DEMB 打开-无上拉、下拉、DEMB 模式未定义、部件仍将正常工作。
    2. OSC 打开-未定义、如果 OSC 在启动 FS =440kHz 时小于0.8V、如果 OSC >2.0V FS =2.2MHz
    3. EN 引脚开路状态-无输出 EN 电压必须大于2.0V 才能启用部件
    4.Vout 引脚开路条件- Vout 0V、无法感测电感电流。

    希望这对您有所帮助?

    David。