This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:电源电压高于8v 时、Won 和#39;t 为电池组充电。

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679756/bq24170-won-t-charge-battery-pack-with-supply-above-8v

器件型号:BQ24170

您好!

 

我正在设计一个使用 BQ24170RG 充电器芯片的系统。

 

我购买了评估板、并对其进行了修改、使其与随附的原理图一样工作。

 

当我连接电池组时、它仅在电源为8v 或更低时发生变化。 一旦电源电压超过8V、评估板 e2e.ti.com/.../Charge-Schematic.pdfflashes 上的状态 LED 将立即停止  充电。  我可以看到电池检测脉冲每隔一秒左右触发一次、但在输入电压低于8v 之前、充电永远不会启动。

 

有什么想法吗?

 

谢谢、

 

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    解决方案。 OVL 设置错误。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    知道您解决了这个问题。 如果您需要更多帮助、请告知我们。

    此致、
    Steven