This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2300:未在 BQStudio 上识别/显示

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720921/ev2300-not-recognized-showing-up-on-bqstudio

器件型号:EV2300

我在 Windows 7 64位计算机上运行 BQStudio 1.3.54.1。 我已经安装了 该线程中的驱动 程序、以允许 EV2300在此类计算机上工作、但它仍然不会显示在 BQStudio 上。 EV2300在设备管理器的"USB 控制器"类别下显示为"TI TUSB3210/2136应用固件加载程序"。 请帮助我让计算机/BQStudio 识别 EV2300、以便能够使用 bq34z100g1电量监测计。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    您发送的线程的链接无法解析。 请使用此处的更新程序 e2e.ti.com/.../p>更新您的 EV2300

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    以下是指向上述主题的直接链接: e2e.ti.com/.../128220

    我看到更新 EV2300需要其中2个。 是否可以改用 EV2400来更新 EV2300?

    谢谢、
    张凯文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    不幸的是、不是。 3.1c 固件更新需要2个 EV2300器件。 您是否可以访问 EV2400? EV2300是 NRND、建议用于新开发的系统是 EV2400。

    此致、
    Bryan Kahler